This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:推荐的 LED 控制器

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, DAC53401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993991/tps92200-suggested-led-controller

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: DAC53401

大家好、

你好。

我们的客户正在搜索 I2C LED 控制器来驱动 TPS92200D2。 他希望将 I2C 驱动器的 PWM 输出连接到 TPS LED 驱动器的 DIM 输入。 由于他正确理解、他必须使用介于20kHz 和200kHz 之间的 PWM 频率。 您可以为该任务推荐组件吗? 如果可能、则使用两个输出、因为他在 PCB 上使用两个 TPS 驱动器。
谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗宾,在这种情况下你能帮助艺术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我是否可以知道 TPS92200用于什么用途? 因为 TPS92200的大多数应用不需要 I2C 功能。  

    此外、如何将 I2C 信号传输到模拟电压的器件? TPS92200  也可由模拟输入信号控制。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    对迟交的答复表示歉意。 客户有后续查询。

    是否有任何合适的器件将 I2C 转换为模拟信号、以便他可以控制 TPS 驱动器。 两个通道。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、您能继续关注这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请参阅 DAC53401。

    BR、

    Robin