This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:电感器选择

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995539/tps542941-inductor-selection

器件型号:TPS542941

大家好、

数据表显示了建议的元件值、如下所示。



以下应用中、我的客户希望使用3.3uH 的 L11替代4.7uH。
------------------------------
输入电压:15V
输出电压:5V
输出电流(最大值):1.5A

R11:124kΩ Ω
R21:22.1kΩ Ω
CFF1:10pF
C21:(22uF x 2)+(0.1uF)
------------------------------

有可能吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    没关系。

    谢谢、

    Lishuang