This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:充电时间?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995658/sm74611-time-of-recharge

器件型号:SM74611

大家好、我现在使用该部件、而不是二极管来阻止反向电流。 我们的电压为3.3V、电流约为100mA。 从另一个线程中看到、将不会出现问题。 最大的问题是 TR 的再充电时间。 您能告诉我们充电时间是毫秒还是毫秒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在 数据表的波形快照中看到的、内部 FET 导通~100ms、关断(在此期间、内部电荷泵将重新充电)~4ms。

    因此、在4ms 内、电流将流经 FET 的体二极管。