This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:与定制电池充电器设计和原理图审阅相关的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995024/bq25606-questions-related-to-custom-battery-charger-design-and-schematic-review

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 专家:

我们正在使用 BQ25606为我们的新产品设计定制电池充电器。 我们参考了数据表、并为我们的设计开发了原理图。 原理图随此线程一起附。 请帮助我们进行审核。  

除此之外、我们还有以下问题:

BQ25606有2个 BAT、SYS、GND 和 SW 引脚。 我们应该在外部短接相应的引脚、还是在内部短接? 为什么需要一对这些引脚?

2.我们想用 USB 适配器的功率为锂聚合物电池充电。 为此、我们认为不需要 OTG 引脚。 从数据表中可以看出、该引脚不能保持悬空、并且当该引脚被上拉时启用 OTG 模式。 因此、根据我们的要求、将该引脚接地是否正确?

3.芯片的 ILIM 引脚用于为非标准适配器设置输入电流限制。 Kilim 设计 RILIM 的最佳值应该是多少? 此外、根据我们的理解、可支持的最大输入电流约为3A。 请确认我们的理解是否正确。

数据表中的引脚功能表提到应该在靠近芯片 SYS 引脚的位置放置一个20uF 的电容器。 但在第9.2节-典型应用中、我发现一个10uF 的电容器被连接至 SYS 引脚。 请告诉我们正确的用法。

请帮助我们查看原理图以及上面列出的问题。 如果需要任何其他信息、请告知我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。 有关 BQ2560x 常见问题解答、另请参阅 e2e.ti.com/.../faq-bq25601-bq2560x-faqs。

    请在外部短接重复的引脚。 多个引脚 用于支持额定电流。

    2和3和4。 请参阅提供的链接。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    首先、感谢您的快速响应。

    参考以下文档后、请找到我的理解:

    对于我们的应用、OTG 引脚应接地。

    2.可以选择基利姆作为500A 欧姆用于设计 RILIM。

    3.应放置在 SYS 上的电容器可在10uF 至20uF 之间。 应将其放置在靠近芯片的位置。

    请告诉我我的理解是否正确。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当 OTG 未被使用时是。

    2.是的。

    3.是的。

    谢谢、

    宁。