This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:有关替代可用性的查询(BQ24297)

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24297, BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995358/bq24190-inquiry-about-alternative-availability-bq24297

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ24297BQ24195

您好、支持团队

客户正在使用 BQ24190。 但是、由于当前交付日期存在问题、我们正在审查一款可以立即更换而不更改 PCB 的产品。

在这方面,请确认以下询问。

BQ24297的产品与 BQ24190不同、仅在引脚12中。

下面的电路图是应用了 BQ24190的电路。

应用 BQ24297时、TS 电路连接到引脚12 (运输模式使能引脚)。

  可以应用它吗?

2. BQ24190和 BQ24297的控制寄存器是否相同?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1.不

    2.寄存器功能相似,但寄存器设置值可能不同。

    请注意、BQ24190是17V、4.5A 充电器、而 BQ24297是6.2V、3A 充电器。 BQ24195更接近 BQ24190。

    谢谢、

    宁。