This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:关于飞轮二极管

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995397/lmr14203-about-flywheel-diode

器件型号:LMR14203

您好、E2E、

当它将 FRD 用于飞轮时、电源电路输出电压在低温下不稳定(Ta=-20度 C)。
当它使用 SBD 时、输出电压在低温下也保持稳定。
我知道、对于 VF、FRD 具有-2mV/deg-c 漂移。

问题;
我们认为 VF 的波动会影响稳定性。
TI 能否解释这一原因?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否检查所用 FRD 的反向恢复时间?   

    通常不建议将 FRD 与工作频率超过 MHz 的转换器配合使用。

    Vf 不应影响温度范围内的环路稳定性。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    问题不是 FRD 的使用是否合适、而是 FRD 在低温下的特性是否会影响电源的稳定性。

    您能告诉我们哪些 FRD 参数会影响电源电路在低温下的稳定性吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    从 Ta=25C 到-20C、VF 仅增加90mV、因为 FRD 在 VF 中具有-2mV/deg-c 漂移、 我认为这不会影响环路稳定性。

    假设这可能是由低温下的恢复时间变化、低温下更短的恢复时间和更高的恢复峰值电流导致的、这将在 SW 节点上产生较大的振铃、并在 VIN 引脚上产生噪声、然后导致不稳定的开关和输出

    您可以尝试将0.1uF 100V X7R 电容放置在非常靠近 VIN 引脚和 FRD 接地的位置、同时在低温下测量 SW 波形。

    B R

    Andy