This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:LM2592HVT-ADJ/NOPB

Guru**** 2516420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995344/lm2592hv-lm2592hvt-adj-nopb

器件型号:LM2592HV

我们使用上述 LM2592HVT-ADJ/NOPB 已有几年之久、到2020年12月最后一次生产550件产品为止没有任何问题、但已导致输入/输出引线塑料之间出现60件的烧毁。 这引起了我们最密切的关注、在测试设置、布局和组件方面找不到任何错误。 然后、我们将合格/故障器件发送到第三方实验室。 对塑料进行去容分析。 并且只能发现输入/输出区域正在熔化。 此外、良好和故障器件之间没有显著差异。

由于所有故障器件都标有"7CABTTUG3后跟 LM2592HVT-ADJ P+"。 请提供帮助并检查您是否有此记录? 这是您的公司日期/工厂代码吗? 这意味着什么? 此代码是否有任何质量报告?

此 LM2592HVT-ADJ/NOPB 的输入电压为50Vdc、输出调整为13Vdc。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否与您的供应商核实并确认器件是否由 TI 提供?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 的长期交货周期内、我们的供应商通常从股票市场购买此器件、因此他们只能确认它是可靠的来源。 但我不知道他们是否为我们购买了一个假器件。 我已发送好器件和故障器件用于第三方衰减、但它们之间没有任何区别。 这就是为什么我要问 TI 是否有此"7CABTTUG3"代码及其任何相关记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以在内部检查是否有少数具有旧生产日期代码但没有故障记录的器件库存、或者甚至是板载样品、然后对新旧器件进行衰减、比较裸片顶部的布局是否完全相同、

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品中采用了 LM2592HVT、总寿命超过3年、约为10K、到目前为止、故障率很低。 去年年底、在550件生产中发生了60件损坏。 所有损坏部件的代码均为"7CABTTUG3"。 我们对其进行了解码、并将其与其他代码良好的代码进行比较。 它们之间没有任何差异。 那么、我想问代码"7CABTTUG3"是什么意思? 它是 TI 的代码编号格式吗? 何时生产? 在哪里? 或者 TI 有关于此代码的任何记录?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否拍摄带有清晰顶部标记的器件照片?

    还是按原样描述几行中的顶部标记?