This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:Versa、COMP 和 VBSEL 设置

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995454/lmz36002-versa-comp-and-vbsel-setting

器件型号:LMZ36002

大家好、团队、

客户希望使用 LMZ36002设计3V 至7.5V 的可调输出。  
在本例中、我对 VERSA、COMP 和 VBSEL 引脚的设置有疑问。

Q1) 反之亦然、COMP 引脚
反之、当输出为3V 或更高时、COMP 引脚被连接至 VADJ 引脚、当输出少于3.0V 时、此引脚悬空。
  输出是否可能不稳定、反之亦然、即使 输出为2.95V、COMP 引脚也会连接到 VADJ 引脚? 我们是否能相信您的设计具有与输出电压相关的裕度?

Q2) VBSEL
当输出为4.5V 或更大时、VBSEL 连接到 VOUT;当输出为4.5V 或更低时、VBSEL 连接到 AGND。
  当客户想要设计3V 至7.5V 的可调输出时、您建议将哪一项连接到 VOUT 或 AGND?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:是的、在 VOUT = 2.95V 时将 VERSE-COMP 连接到 VSEL 应该可以很好地确保稳定性。 请确保您遵循 COUT 的数据表建议、因为这比与 VERSA COMP 建议的0.05V 偏差更重要。

    Q2:将 VBSEL 连接到 GND。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki