This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:关于升压 LED 驱动器系列

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995495/tps61169-about-the-lineup-of-step-up-led-drivers

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:TPS61500

尊敬的 TI 团队

我正在寻找符合以下条件的 LED 驱动器
・μ A 恒定电流升压类型
Δ V・:6.15V (典型值)
・系列数量:1 (在1行中使用此 LED (2个串联 LED))
・μ A 所需电源电流:1.2A (如果可以流动更多电流、最高可达1.5A)
・μ V 输入电压:锂离子电池电压(2.7V ~ 4.2V)

我搜索了一个符合上述要求的 LED 驱动器、但它未在网上提供。
将来是否会发布符合上述条件的产品?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我们没有非常适合的器件来支持低至2.7V 的输入电压以及如此高的电流能力。 如果客户接受输入电压为2.9V、则 TPS61500可用于此应用。