This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7712A:阈值温度特性

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7712A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995563/tl7712a-threshold-temperature-characteristics

器件型号:TL7712A

您好、E2E、

数据表显示仅25摄氏度时的 VIT-值。
TI 是否能够提供-40°C 和85°C 时的 Vit 特性?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    TL7712A 不在全温度范围 VIT-值。 我建议 TPS3847 具有相同的10.8V 阈值电压、并提供 VIT-精度与温度间的典型字符图。

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我已联系测试团队、了解 VIT-阈值是否在-40C 和+85C 下进行了测试。  我很快会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    由于该器件很旧、因此我们在整个温度范围内没有有关 VIT 精度的数据。