请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 您好!
我的系统具有一个用于充电和通信的 Type-C 端口。
如果在我的系统中有另一个 MCU 需要通过 D+/D-进行通信、
我还需要 BQ25886使用 D+/D-进行 BC1.2检测、我能否将这两条路径连接在一起?
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.