This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:连续涓流充电期间的单节电池电压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995605/bq77904-individual-cell-voltages-during-trickle-charge-overnight

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ77905

我有一个应用程序正在使用采用4芯配置的 BQ77904和三星 INR18650-35E 电池。   在所有电池基本充电至4.1V 至4.2V 的快速充电过程中、此保护似乎按预期工作。    夜间涓流充电似乎在4.6v 时对电池3过度充电、在3.7V 时对电池2欠充电。   电芯1和4的电压为4.1V 至4.2V。  这会导致#3电池出现故障、并可能在某个点起火。  

即使电池#3为4.6v 伏、放电 FET 也会打开、系统正常工作。

您能不能给我一些方向、说明为何在缓慢充电期间 OV 保护无法在电池3上工作?  原理图使用1k 欧姆电阻器进行电芯电压检测、如技术规格表9.2.1部分所述。

我相信用较低 OV 数替换 BQ77904不会解决此问题。

谢谢、

-Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    该部件没有任何不受保护的正当理由。  CHG 是否关闭?  

    4.6和3.7V 的电压总和为8.3V、恰好在由充电器提供的2节电池的4.1至4.2V/节电压范围内(4节电池为16.4至16.8V)。  涓流充电的充电器电压是多少?

    在 OV 中 DSG FET 不会关断、请参阅 BQ77904数据表中的表8-3。

    您在电池或电路板上指示的电压是多少?  还有哪些电压(电路板或电池)?

    BQ7790400已禁用开路检查。  它还没有电池平衡、因此不存在内部平衡 FET 的泄漏。  引脚之间的泄漏会降低1节电池的电压、从而允许其他电池充电、但应在所有其他电池之间分配多余的电压、并且不会阻止 OV 运行。  该器件的通用滤波器配置使用单端电容器、如数据表的图9-9。 由于污染或电容器损坏而产生的泄漏通常会降低多节电池的电压、并且不会再次阻止 OV 运行。  

    该器件没有机制对一节电池放电 、对另一节电池充电以提高其电压。  

    您提到失败的电池单元、那么它必须在多个系统上发生?

    您可以共享原理图吗? 如果需要,您可以发送朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向朋友发送了一份请求、向您发送原理图。

    电压是电池电压。  C1 = 4.2V、 C2 = 3.7V、C3 = 4.6v、C4 = 4.2V

    电路板上的电压是这些电压的附加值、 VC1 = 4.2V、VC2 = 7.9v、VC3 = 12.5v、VC4 = 16.7v

    图9-9基本上是实施的内容。

    这是一个单原型系统、仅制造了几块电路板、目前仅测试了一块电路板。  充电机制通过通宵连接以进行涓流充电来运行、直到有一个时间表要求装置运行并实际脱离充电电源。

    -Greg