This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:PSRR 优于 LM317 (SOT223)/LM337 (SOT223)的 LDO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337, LM340, LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995621/lm317-ldo-with-better-psrr-than-lm317-sot223-lm337-sot223

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM337LM340LM7800

大家好、

我们是否有 LM317 (SOT223)/LM337 (SOT223)的升级器件? 例如具有更好 PSRR 的器件?

感谢你的帮助!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    下表显示了几个具有更好 PSRR 的选项。

      LM317 LM337 LM340 LM7800
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出、负输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1.5 1.5 1.5 1.5
    输入电压(最大值)(V) 40 -3. 35. 30
    输入电压(最小值)(V) 3. -40 7.5. 7.5.
    输出电压(最大值)(V) 37. -1.2 15. 15.
    输出电压(最小值)(V) 1.25. -37. 5. 5.
    固定输出选项(V) - - 5、12、15 5、12、15
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷 无电容、陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 38. 19. 50 48
    噪声(uVrms) 38. 1110 40 40
    精度(%) 5. 2.4 2.5. 3.
    VDO (典型值)(mV) 2000年 2000年 2000年 2000年
    Iq (典型值)(mA) 5. 1.5 8. 6.
    热阻 θJA (°C/W) 24 23 24 24
    最小封装面积(mm2) 45.5. 66.726 45.5. 45.5.
    封装类型 DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-220 DDPAK/TO-263、TO-220、TO-252 DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-220 DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220

    此致、

    Prakash L