This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:电流限制

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994602/tps24770-current-limit

器件型号:TPS24770

大家好、

我对电流限制功能有一个问题。  

电流限制= 100A

快速跳闸电流= 150A

Tflt=100ms

在正常运行中、这意味着 Vin=Vo=12V、如果负载需要130A、电源是否可以为负载提供130A? 还是 MOS 会将电流调节到100A?  

换句话说、我知道电流限制功能将在启动过程中调节电流<100A。 但 我不知道在正常运行时情况是否相同。

非常感谢!

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    感谢您查询 TPS24770。  

    在正常运行中、这意味着 Vin=Vo=12V、如果负载需要130A、电源是否可以为负载提供130A? 还是 MOS 会将电流调节到100A?  

    Avishek:电源只能在 指定的故障持续时间(Tflt)内为负载提供130A 电流。  计时器持续时间 (Tflt)过期后、热插拔控制器将关闭。

    还是 MOS 会将电流调节到100A?  

    Avishek:不可以、MOSFET 不会将电流调节到100A。因为、在 TPS2477x 完成启动后、它将不再主动控制栅极。 相反、当电流介于电流限制和快速跳变阈值之间时、它将运行计时器。 计时器过期后、栅极将被下拉。

    如 有任何疑问、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    根据图、当负载为100A 时、波形是正确的。 但当负载为120A 时、波形约为115A。 为什么? 我认为应该将其限制为电流 限制值111A。

     在10.2.2中  、250ms 的瞬态负载要求为130A。 但 根据公式(15)、电流限制为111A、电源如何提供130A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    我将在明天结束前回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    根据图、当负载为100A 时、波形是正确的。 但当负载为120A 时、波形约为115A。 为什么? 我认为应该将其限制为电流 限制值111A。 Avishek:TPS2477x 完成启动后、它将不再主动控制栅极。 相反、当电流介于电流限制和快速跳变阈值之间时、它将运行计时器。 计时器过期后、栅极将被下拉。 如果电流超过快速跳变阈值、栅极将立即下拉。 换言之、TPS2477x 将电源正常状态置为有效后、会在过流事件期间充当断路器并运行故障计时器、但不会限制电流。 因此、波形是正确的。 在计时器持续时间内、负载电流 接近120A。在计算示波器 A/div 刻度的电流值时可能会有一点误差、但理想情况下应该为120A

     在10.2.2中  、250ms 的瞬态负载要求为130A。 但 根据公式(15)、电流限制为111A、电源如何提供130A?Avishek:电源可以提供130A 的瞬态过载、持续250ms。  µF、过载电流小于器件快速跳变阈值(本设计示例中为150A)、并且在250ms 的瞬态过载期间、TFLT 引脚上的电压未达到1.35V。CFLT 的值(本设计示例中为2.2 μ A) 已根据此瞬态过载要求进行计算。 更多详细信息、请参阅第9.3.4节{双定时器(TFLT 和 TINR)}和第10.2.3.5节(设置故障定时器)。 请注意、如果瞬态过载持续时间超过290ms、 TFLT 引脚上的电压将达到1.35V、控制器将关闭。 您可以参考这些仿真结果。

    130A 过载持续250ms

    130A 的过载持续310ms:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    让我们返回到原始问题。  

    电流限制= 100A

    快速跳闸电流= 150A

    Tflt=100ms

    在正常运行中、这意味着 Vin=Vo=12V、如果负载需要130A、电源能否在50ms 内为负载提供130A?

    MOS 会将电流调节到100A 吗?  

    BR、

    Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    在正常运行中、这意味着 Vin=Vo=12V、如果负载需要130A、电源能否在50ms 内为负载提供130A? Avishek =>电源可以在50ms 内提供130A 的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    MOS 会将电流调节到100A 吗? Avishek:不、请参阅以下说明。

    TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后、可充当断路器、 并在过流事件期间运行故障计时器、但不会限制电流。 或者、也可以说、在 TPS2477x 完成启动后、它将不再主动控制栅极。 相反、当电流介于电流限制和快速跳变阈值之间时、它将运行计时器。 计时器过期后、栅极将被下拉。 如果电流超过快速跳变阈值、栅极将立即下拉。