This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:发运至正常模式

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995514/bq76930-ship-to-normal-mode

器件型号:BQ76930

尊敬的支持团队:

我已按照数据表将 器件置于睡眠状态(写入1。 0x00、2. 0x01、3.0x02至 SYS_CTRL1寄存器)。 直到这一点、一切都正常、芯片进入睡眠模式。

之后、如果我按下一个连接到第一个单元(C1)的按钮(见原理图 J1001)、芯片将不会进入正常模式。 REGOUT 电压为0V。

为了能够唤醒器件、我必须拔下平衡接头并重新连接。 之后、如果我按下按钮、芯片进入正常模式。

我希望有人能进一步帮助我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决。 可能有人会遇到相同的问题。  在我的 PCB 中、计划使用 TS2的外部热敏电阻、但尚未连接。 将其连接到电路板后、芯片正常启动。