This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:建议的最高工作结温

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995305/tps7b69-recommended-max-operating-junction-temperature

器件型号:TPS7B69

对于 TPS7B69的工作结温、建议使用的上限是多少?  "绝对最大额定值"中有一行显示125°C -这是建议的最大工作值吗?

否则、仅在105C 下指定建议的最高环境温度。   

我怀疑最高建议结温实际上是125C、但这种情况不明确、因为"建议表"中没有明确列出建议的最高结温。

谢谢! Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    建议的结温为125C。 出于某种原因、本数据表未遵循我们通常对建议温度所做的操作、我同意在建议的最大结温表中应有一行。  

    此致、  
    Jason Song