This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222-EP:TPS61222-EP 输出噪声

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995322/tps61222-ep-tps61222-ep-output-noise

器件型号:TPS61222-EP

我正在考虑使用上述器件型号的升压转换器、但担心输出电流较低时的输出噪声。 在应用中、将有两种运行模式、一种是15uA、另一种是150uA。 数据表中没有关于这些低输出电流电平下的输出噪声的太多信息。 我可以根据需要添加电容、但是否有上限? 如果您有任何想法或想法来保持尽可能低的输出噪声、我们将不胜感激。 我还尝试尽可能降低静态电流。 或者、是否有更好的应用升压转换器选择? 高可靠性是应用的一项优势。

有趣的是、数据表引用了表1中的可变输出、但该器件似乎仅提供固定的5V 输出。 4.6伏的输出电压是最佳选择。

谢谢、

Dick Berg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    我是否可以知道15uA 和150uA 时所需的输出纹波? 并请提供您的应用的 Vin 范围。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZACK -感谢您的回答。 输入电压 的标称 值为3.6V (来自锂"A"尺寸电池)或3.0V (来自两节串联的"D"碱性电池)。 我需要在两个电池上都具有极小的漏电流、以实现最长的预期寿命。 我最初查看的是 TPS610996、但在输出电流较低的情况下、输出噪声大幅增加。 具有积分 LDO 的升压转换器几乎是降低输出噪声的理想选择、但根据您选择的器件、它们中没有一个具有4.5伏的输出。 就噪声量而言、任何小于50mV p-p 的值都是可以接受的。