This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:电压容差升高

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995312/tps22860-elevated-voltage-tolerance

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22810

之前的论坛帖子中、OP 表示它们将6V 连接到绝对最大额定值为5.5V 的器件。

由于#ASTOCKALYPSE2021、我们迫切需要设计具有8V 容差的 TPS27081。 我们立即需要~500件、我们无法在任何地方进行填充。

1.是否有该器件的电压容差特性数据来自晶圆厂?

在7V、1A 电流下运行 TPS22860器件有何影响?

 a.)烧坏/通道损坏

 b.)通道 r_dson 和朋友中的功耗过大、我们可以在哪里散热并有效地散热?

 c.)超出这些规格的其他一些原因通常是一个不好的主意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不是、我们没有建议运行条件之外的任何电压的特性数据。 虽然6V 超出了建议的工作条件、但它正好处于绝对最大值范围内、因此我们希望器件能够正常工作、但我们希望看到数据表中的一些变化。 不建议执行此操作、但如果系统中的风险是可以接受的、则此操作是可以接受的。

    2.7V 超出此器件的绝对最大值。 如果在这种情况下使用、则可能会损坏器件。 我们不建议在任何情况下使用此工作电压。 我们不保证出现故障模式、但可能会出现故障开路和故障关闭事件。

    如果可能、我建议使用 TPS22810。 该器件能够处理更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、Shreyas、我错过了 ABS_max 6.5。 遗憾的是、TPS22810到处都没有现货、因此我们目前无法使用。

    我认为我们有一个解决方案、其中强制我们在用例中设计出对开关的需求。