This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:D3 &D6 &D8在电路中扮演什么角色? 我可以移除 D3 &D6 &D8吗?

Guru**** 2558470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995262/bq76942-what-role-does-d3-d6-d8-play-in-the-circuit-can-i-remove-d3-d6-d8

器件型号:BQ76942

,专家

   D3、D6和 D8在电路中扮演什么角色?  我可以移除 D3、D6和 D8吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JM、

    本应用报告的第2节(反向充电电路)介绍了这些二极管的功能: https://www.ti.com/lit/an/sluaa09/sluaa09.pdf

    它们不是必需的、但如果您的系统需要能够处理意外的反向充电器连接、则可能需要它们。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、太多了、Matt。