This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:数据表参数错误?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995238/tps25200-q1-wrong-datasheet-parameter

器件型号:TPS25200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25200

在 TPS25200数据表中、EN 引脚导通阈值(上升)列为1.9V、而下降阈值则列为0.6V。 总迟滞为330mV、这毫无意义。 以下哪些参数是错误的? 什么是正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvan、

    感谢您的联系。 我会检查并返回给您。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvan、

    1.9v 为最大值、0.6为最小值、因此您会看到较大的差异。 我们有一个新器件 TPS25210 https://www.ti.com/product/TPS2521 、该器件具有更严格的规格、可以很好地替代 TPS25200。

    此致

    Kunal Goel