This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53681&TPS53688替代使用

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53688, CSD95485RWJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995349/tps53688-tps53681-tps53688-replace-use

器件型号:TPS53688
主题中讨论的其他器件:TPS53681CSD95485RWJ

您好:

    打扰一下,我在数据表中看到 TPS53681匹 配 CSD95490 MOS,TPS53688匹 配 CSD95485RWJ,

:1)我可以用 TPS53688替代 TPS53681吗?

        2 μ s)使用 TPS53681+CSD95485RWJ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、TPS53688可以替代 TPS53681。 但是、请注意、它们不完全是引脚对引脚兼容的、因此您需要更改布局、并且 PMBus 命令集是不同的。  

    TPS53688或 TPS53681与 CSD95485完全兼容。