主题中讨论的其他器件: LM5176、
您好!
我正在使用 LM5175 IC 设计直流充电器、规格:
输入电压:10-16V
输出电压:14V
开关频率:256K Hz
我们在 下面遇到了一个问题
当直流充电器在升压模式下启动时、它将提供大约20A 的电流、然后当我们增加输入电压以使直流充电器在降压模式下工作时、它将下降至16-17A。 但是,当我们降低输入电压以迫使它在升压模式下工作时,它不会再执行20A。
是否存在与 COMP 和斜率控制相关的问题?
https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC
我查看了 TI CAL 表、确定了11度的相位裕度、交叉频率为21.3kHz。
您是否有任何为 COMP 引脚选择 RC 值的建议?例如、什么是交叉频率?
谢谢、
VT