This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:关于整个温度范围条件的电气特性

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994817/tps63060-about-electrical-characteristics-of-the-entire-temperature-range-condition

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好!

TPS63060的电气特性中描述了以下内容。



但是、客户希望在整个温度范围内具有性能。
TPS63070等新器件在整个温度范围内指定了电气特性。



・是否有任何信息定义了 TPS63060电气特性的最小最大值和 FB 精度?
・TPS63060仅测试"TA = 25"有任何原因吗?

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您对此帖子是否有任何更新?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    我认为 EC 表中的最小值/最大值超过-40~85oC、25oC 表示典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的回答。

    是否有任何计划在数据表中包含"EC 表中的最小/最大值超过-40~85oC"?
    或者在哪里可以找到您的信息?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yukeke-San、

    数据表的含义不清楚。 我们可能需要查看数据表中的描述。