This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的双通道 DC/DC 转换器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63020, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993831/recommended-dual-channel-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63802TPS63020TPS63805

您好、先生、

我们正在构建 电池供电(AAA)的物联网、我们正在寻找输入范围为1.8V 至5.5V (1A 时)、输出为3.3V/5.0V 的双通道直流/直流转换器升压和降压、

如果该器件能够生成至少2.4V (输入)的两个输出、那将是很好的。 我们了解了不同的直流/直流转换器、但无法确定正确匹配。
如果您可以推荐采用此规格且采用 SOIC 或 TSSOP 简单封装的更好器件、我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    没有这样的双通道直流/直流转换器。 不确定3.3V 和5V 电源轨的电流。 您可能需要两个直流/直流解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

    感谢您的回答。 关于电流要求、它是我在消息中指定的1A。
    我不需要同时使用1A、3.3V @1A 和5.0V @200mA 的两个通道也是可以的

    正如您所说、这里没有双通道直流/直流转换器、您能建议使用替代直流/直流转换器。
    我已经看到此器件"TPS63001DRCT"电流为@1.8A 高电平、但我们认为它是可用的、因此我们可以接受。
    但该器件的封装为 VSON (10) 3.00mm x 3.00mm 这非常小、您能不能建议替代方案
    采用 SOIC/TSSOP 的简单封装。 或任何其他简单的封装。

    如需更多信息、请告知我。 非常感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以查看器件 TPS63802。 没有 SOIC/TSSOP 封装解决方案。 客户为什么需要此类封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    但 TPS63802缺货、还有其他建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    TPS63805/6或 TPS63020呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    所有这些都缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉,但我没有其他建议。 有关库存和 IC 样片交货时间的问题、请咨询 CSC。