This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:产品安全- VC1/VC2短接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994472/bq28z610-r1-product-safety---short-at-vc1-vc2

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我们确实有一款采用 bq28z610-R1进行电池保护的产品。

此时、我们进行产品安全测试、出现以下问题:

-假设出现了第一个错误、并且标记的部件之一(电量监测计、VC1上为100nF 或 VC1/VC2之间为1uF)发生短路
-这会直接在电池(或两个电池)上产生5R 或100R 或105R 负载
-该负载会导致高电流(电阻器仅为 CH0402 -> 1/16W)、没有任何保护

我的问题是:

我们如何在电量监测计出现首次误差时、VC1为100nF 或 VC1/VC2之间为1uF 时保持安全性(例如、增大两个电阻值)?

此致
Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我以前从未见过这种问题。 如果您担心电容器可能会失效并导致闭合电路、我会增加电容器额定电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wyatt、

    我还认为这种情况真的不太可能 发生、但不幸的是、这不是产品安全的目标。 审核员问我是否可以知道,如果发生错误,电容器或燃油表永远不会缩短(例如部件的生产故障、老化效应...)。

    如果是-一切正常、如果没有、我需要采取其他措施。  

    遗憾的是、我不知道任何带有车库的电容器是否"如果发生错误、电容器将会断开"、对于电量监测计、VC1/VC2也没有安全提示。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我们的所有监测计都对电池电压检测采用类似的建议(在电池之间连接电容器)、并用于许多需要安全预防措施的行业。

    如果这是一个主要问题、您可以将两个电容器串联、以便在一个电容器损坏时防止出现过流情况。

    此要求是否来自 UL1642等安全认证?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们的原型安全测试基于 EN 62368-1。

    对于"电容器短路"的情况、双电容器可以帮助我们。

    但是我如何才能确保电量监测计永远不会发生短路(从 VC1/VC2到 VSS 的芯片上发生短路)?

    此致

    Andre