This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:关于 i.MX6 Duallite 的应用

Guru**** 1828380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993896/tps65911-about-application-to-i-mx6-duallite

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:TPS6521815

您好的支持团队。

请告诉我以下问题吗?

- TPS659114是否可用于 i.MX6 Dualite?

-  如果是、i.MX6 Dualite 的引导顺序设置是否在工厂内置 EEPROM?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否确认了此帖子?
    我的客户急于确认。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、我不知道与双核相比、双核技术的功率要求。

    TPS659114设置可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/pdf/swcu181 -请确认它们符合应用要求?

    或者、也可以选择 TPS6521815等器件: https://www.ti.com/lit/an/slvaeo4/slvaeo4.pdf?ts=1618554461678 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、LaRosa-San

    感谢您的支持。

    我收到了客户的以下问题。   

    启动顺序与 NXP PMIC PF0100不同。 您是否通过连接 i.MX6 Dual 或 Quad 来检查操作?

    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MMPF0100.pdf

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此产品的定义由一位主要客户完成、并自2015年起投入生产、因此我可以确认该部件是否正常工作。 i.MX6上电和断电序列并不复杂。 有关定序选择的详细信息、请参阅 TIDA :www.ti.com/.../TIDA-00621

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和为我们提供的良好信息。

    让我再问一个问题。
    您是否确认了以下参考设计在 i.MX6 Duallite 上的运行情况?
    https://www.ti.com/lit/an/slvae94a/slvae94a.pdf?ts=1618801721193

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    TPS6521845 是 TPS65218xx 的版本、该版本已经过专门编程、可满足 i.MX6 Solo/DualLite 的要求。 如果您选择使用此选项、则无需进一步编程。 但是 、TPS6521815 可用作该器件的用户可编程 DIY PMIC、如果客户具有不同的电源序列要求或主要方框图更改、则会使用该器件。 您上面链接的文档重点介绍了客户如果需要按照所需设置对 TPS6521815进行编程的方法。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emili-San

    感谢你的答复。

    我知道。

    是否可以更改 TPS659114的 EEPROM 设置?

    我们想知道、如果加电序列有问题、是否可以重写序列。

    此外、重写时是否有问题?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法更改 TPS65911系列的默认编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LaRosa-San

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、

    千兆