主题中讨论的其他器件:BQ33100、 EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我使用的是 BQ33100EVM-001和 EV2400。 我刚刚将 BQ33100固件刷写到最新版本。 器件显示为 bq33100 R0、固件版本 V0_15_BLD0017
我将5个100F、2.7V、15m Ω 超级电容器连接到 EVM。
我的 EVM 连接到14V PSU。
该板正在运行、但我希望对一些设置进行澄清。
我已执行电容器电压校准、电压增加2.1V (2100mV、4200mV、6300mV、8400mV 和10500mV)。
- 在系统电压校准上、测得的系统电压显示为13991mV、但实际系统电压显示为2000mV。 我似乎不能更改它、这样它就被保存了。 它始终恢复到2000mV。
- 在 SBS 中、电容报告为2.0F 和 ESR 400m Ω。
- 在 Dataflash>System Data 中,设计电容、Init 第一电容和电容均为2.0F。 如何更改这些值以反映使用的电容? 这三项有何区别?
- 在 Dataflash>System Data 中,设计 ESR、初始 ESR 和 ESR 均为400m Ω。 如何更改这些值以反映所用电容器的 ESR? 这三项有何区别?
- 在 Dataflash>System Data 中,设计电压为9000mV。 该值指的是什么?
- 在安全状态下的 SVS 中、我看到 OV 标志被置位。 为什么?
谢谢。