This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:预编程? 原型工具?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65218, TPS6521815, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995206/tps65216-pre-programming-prototype-tool

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: TPS65218TPS6521815USB2ANY

大家好、

我们正在研究该部件、以替换多个产品上的 MAXLinear XRP7724、其中一些产品使用 ims6Solo、imx6quad、imx7D 和 ecp5点阵 FPGA。 该器件看起来合适、但在为我们的电路板加电之前、它必须与每个产品的默认预编程不同(x4种不同的 prog 类型)。

TI 可以对生产中的器件进行预编程吗? 如果是、您需要额外支付多少费用? 是否有用于预编程的 MOQ?

此外、对于开发、TPS65218开发板 GUI + USB 转 I2C 编程器是否可用于我们与 TPS65216配套的自有板上?

此致

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    TI 工厂通常不针对小批量编程进行设置、因此通常我们不会对 TPS6521815进行预编程、但如果您想讨论批量和潜在预付款、我可以让您与营销人员联系以评估业务案例。

    Arrow 是我们的编程建议-他们具有处理小批量编程设置的功能。

    对于开发(和生产)、可以选择使用 USB2ANY 进行板载编程。