This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS929120-Q1:TPS929120、TPS929120A、TPS929121和 TPS929121A 之间有何区别?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929121-Q1, TPS929120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995376/faq-tps929120-q1-what-s-the-difference-between-tps929120-tps929120a-tps929121-and-tps929121a

器件型号:TPS929120-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS929121-Q1

对于汽车照明中使用的12通道汽车高侧 LED 驱动器、有几个可用器件、包括 TPS929120QPWPRQ1、TPS929120AQPWPRQ1、TPS929121QPWPRQ1和 TPS929121AQPWPRQ1。 它们之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS929120-Q1器件有两个可订购的器件型号:TPS929120QPWPRQ1和 TPS929120AQPWPRQ1。 TPS929121-Q1器件还具有两个可订购的器件型号:TPS929121QPWPRQ1和 TPS929121AQPWPRQ1。 这是四个器件的总体比较表。

    TPS929120-Q1和 TPS929121-Q1之间的差异

    这些器件集成了一个用于诊断的 SAR ADC。 它可以监控电源和 OUTx 引脚上的电压。 对于 TPS929120-Q1、电源和 OUTx 电压的 ADC 覆盖范围高达20V、而对于 TPS929121-Q1、覆盖范围高达40V。

    内部 ADC 持续监测电源电压、并将结果与 CONF_ADCLOWSUPTH 设置的内部阈值 V (ADCLOWSUPTH)进行比较。 由于 TPS929120-Q1和 TPS929121-Q1的 ADC 覆盖范围不同、CONF_ADCLOWSUPTH 设置的低电源警告阈值也不同。 TPS929120-Q1的阈值范围为5-20V。 TPS929121-Q1的阈值范围为10-40V。 设置如下所示。

    TPS929120-Q1低电源警告阈值设置

      

    TPS929121-Q1低电源警告阈值设置

     

    低电源警告用于禁用 LED 开路检测和单 LED 短路检测。 当施加到电源引脚上的电压高于阈值 V (ADCLOWSUPTH)时、TPS929120/1-Q1可实现 LED 开路和单 LED 短路诊断。 当电源电压低于阈值 V (ADCLOWSUPTH)时、器件会禁用 LED 开路检测和单 LED 短路诊断。 对于 TPS929121-Q1、低电源警告范围为10-40V、因此当电源电压低于10V 时、无法检测 LED 开路和单 LED 短路故障。

    2. A 版本和非 A 版本之间的差异

    简而言之,TPS929120/1和 TPS929120/1 (A)之间的差异是 EEPROM 寄存器 EEP_ADDR[3]的不同默认值。

    该器件具有3个引脚、包括用于从器件地址配置的 ADDR2、ADDR1和 ADDR0。 还有额外的4位 EEPROM 寄存器用于对从地址进行编程。 EEPROM 寄存器 EEP_INTADDR 决定器件从地址是由地址引脚设置还是内部 EEPROM 寄存器代码设置。

    如果 EEP_INTADDR 为1、则器件使用 EEPROM 寄存器 EEP_DEVADDR 中烧录的二进制代码作为从地址、如下表所示。

    如果 EEP_INTADDR 为0 (默认值)、则器件将 EEP_DEVADDR[3]代码与 ADDR2、ADDR1和 ADDR0上的外部输入一同使用、如表所示、并忽略 EEP_DEVADDR[2:0]代码。

    TPS929120/1的 EEP_DEVADDR[3]位默认设置为0、但 TPS929120/1A 版本的 EEP_DEVADDR[3]位默认设置为1。 它允许在同一 FlexWire 总线上使用多达16块 TPS929120/1-Q1、可通过 ADDR2、ADDR1和 ADDR0上的外部配置进行访问、而无需烧录 EEP_DEVADDR 寄存器。

    由于 EEPROM 中的 EEP_DEVADDR[3]默认值不同、因此器件中的另外两个寄存器 CALC_EEPCRC 和 EEP_CRC 默认值也不同。