This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:能否在 Vcc 引脚之前放置一个磁珠? 有副作用吗?

Guru**** 1780110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995328/tps61178-can-i-put-a-bead-before-vcc-pin-any-side-effect

器件型号:TPS61178

您好!

客户询问他们是否可以在 Vin 前面放置一个焊珠、如下面的蓝色框。

是否存在副作用或问题?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我是否可以知道客户希望在 Vin 引脚之前放置这样一个磁珠的背景?

    通常情况下、客户会在输入电容器之前放置磁珠、如您共享原理图中的 L101 L102。 C114最好放置在非常靠近 Vin 引脚的位置、用作去耦电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    不确定客户为什么要将磁珠放在 Vin 前面。 应用适用于汽车。 它们尤其关注低于1MHz 的 EMI。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    无需在 VIN 引脚之前放置一个磁珠。 VIN 引脚仅流过极少的电流(~ uA)。