请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61085 主题中讨论的其他器件:DRV8833、
尊敬的:
tps61085将9V 输出电压升压至 DRV8833 VM 原理图,现在输出纹波很高,能否帮助我优化输出纹波, 电机运行时的坏时间为1.5V;
,找出原因,B5819WS 被移除(客户需要使用该二极管来保护),输出纹波大于500mV 但仍然更高,需要您的帮助进行优化;
e2e.ti.com/.../yuntai2103sch.pdf