This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:纹波过高

Guru**** 1210190 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, TPS61085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995156/tps61085-ripple-is-too-high

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件:DRV8833

尊敬的:

 tps61085将9V 输出电压升压至 DRV8833 VM 原理图,现在输出纹波很高,能否帮助我优化输出纹波, 电机运行时的坏时间为1.5V;

 ,找出原因,B5819WS 被移除(客户需要使用该二极管来保护),输出纹波大于500mV 但仍然更高,需要您的帮助进行优化;

 e2e.ti.com/.../yuntai2103sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    电机每40度旋转一次,间隔3秒,   在电机停止期间,tps61085波纹具有如下7.68Vp-p 脉冲,如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copper、

    我想与您确认、您是如何测量输出纹波的? 请按照以下方法测量 TPS61085输出纹波:

    为了实现最精确、无噪声的测量、请从探头尖端取下帽帽、并在探头管周围缠绕导线以进行接地连接。 这通过缩短接地回路的长度来最大限度地减小电感。

    在进行布局时、您是否遵循了 tps61085布局建议?

    对于7.68Vp-p 脉冲、我认为这是因为电机停止时的反向电流。 反向电流将为输出电容器 C90、C91充电。 为了减少这种情况、您可以在 TPS61085和电机驱动器之间添加输出电容或添加二极管、以防止出现反向电流。