This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:LED 连接到负载时的工作情况

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995131/tps61089-about-the-operation-when-the-led-is-connected-to-the-load

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61087

我想知道 TPS61089是否可以像 LED 驱动器一样使用。

TPS61087也是升压直流/直流转换器、其中有一个电路示例、其中 LED 用作负载、如下图所示。

是否可以使用上述电路示例配置为 TPS61089加载 LED?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    是的、您可以将 TPS61089与类似设计结合使用。 Vref/Rsense 决定 LED 电流。