请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 我使用的 TPS55288将内部反馈设置为默认比率、即 fb_ratio = 0.0564
我已将 REF 值更改为 10 0001 1101b (十进制541)、这应该会将 Vref 设置为655mV。
鉴于这两个数字、我认为输出电压应为 Vref/fb_Ratio = 11.6V
但是、我看到输出端为15V。 我是否使用了错误的公式? 谢谢!