This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:化学 ID 选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994908/bq27520evm-chemistry-id-selection

器件型号:BQ27520EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我需要有关电池化学 ID 选择方面的帮助。

我使用此电池 https://www.gebattery.com.cn/product/showproduct.php?id=151 、电压为4.35V。

我做了一个放松-放电-放松方案、并使用 bqStudio 收集了数据。 我将其发送到监测参数计算器工具、但答案是我的电池不适合任何型号。 最好的是偏差为9%。

我用连接的灯泡对电池放电、这当然不消耗恒定电流。 您可以在此处看到电压和电流图:

您认为不是恒定电流放电可能是问题吗?

下面是我发送到计算器页面的 zip 文件:

e2e.ti.com/.../1777.Battery.zip

我们非常感谢您提供有关如何正确设置化学 ID 的任何帮助或建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 chem ID 上的误差相当高、我们希望它小于5%、否则会导致学习周期中的误差。

    如果可能、我建议使用恒流负载重新运行、以获得 CHEM ID。

    此致、

    Wyatt Keller