This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:单通道

Guru**** 2501955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993861/tl1451a-single-channel

器件型号:TL1451A

大家好、

TL1451A 是双通道控制器。 在使用单通道时、是否可以将输入(IN+/-)引脚连接到 GND、将 FB 引脚连接到 GND、并将 OUT 引脚断开连接、用于未使用的通道?  您能告诉我我是否需要采取任何其他预防措施?

您能否告诉我 未使用通道的 DTC 引脚处理?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    感谢您发帖。  我想将 IN+连接到 GND、将 IN-连接到 REF、并使 OUT 引脚保持断开状态。   关于 DTC、您可以将其保持打开状态、因为通道已通过 IN 引脚设置停止切换。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的回答。  未使用通道的 FB 引脚处理方式如何?  

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    一个重要的修正: 很抱歉我在前一个答复中犯了一个大错误。  对于未使用的通道、IN+引脚应置于 REF 和 IN-至 GND、并保持 OUT 引脚断开。 很抱歉、这可能会导致您的错别字和困惑。  

    关于 FB 引脚、我也会将未使用的通道 FB 引脚保持断开状态。  请注意、FB 引脚由误差放大器供电。  

    再次对错别字表示歉意。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao-San、

    非常感谢您的更正。 我将通知客户。  

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢山口山口!  请允许我立即关闭此主题、您可以添加新帖子以重新打开它或创建新主题。   

    再次感谢您!

    此致、

    Youhao