This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:器件对电感器 DCR 的敏感性

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993687/tps56339-device-sensitivity-to-inductor-dcr

器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件: TPS54302

我对 TPS56339降压转换器和200毫欧电感器直流电阻的灵敏度有疑问。 这是问题吗?

我的问题源于 TPS54302的经验、以及当我使用的直流电阻比100毫欧以下的电阻更高时、它会受到破坏。 您的仿真似乎使用了低于100毫欧的直流电阻。

我的空间有点小、尝试采用4040封装(LQH44PH220MPLL、384 m Ω DCR、可破坏 TPS54302)

请提供指导。

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我是否可以向您了解 VIN-VOUT 负载是什么?

    通常、较大的 DCR 会影响 DCR 上的效率和功率。 如果假设 Iout=3A,DCR=384m Ω,DCR 上的压降 大于1V,因此 Vin 应该大于 Vout,可能是2V,以便有一定的裕度。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    其中一个电路的输入电压为20V、输出电压为5V、另一个电路的输出电压为13V。 5V 电路是最敏感的电路;电流需求小于300mA。
    感谢您的帮助、
    ED

    电源 抱歉、此回复最初是通过电子邮件发送的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    没问题。

    我将首先关闭此帖子,请告诉我是否有任何我们可以帮助的东西。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要关闭此帖子?

    我的问题仍然存在:TPS56339是否对电感器 DCR 敏感? 如果是,建议是什么?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed Z ü,

    很抱歉、您在上一次答复中未收到您的问题。

    正如我在第一个回答中提到的,基于负载小于300mA 的20vin-5/13 vo、我的侧不会有任何问题。

    关于敏感、您能帮助更清楚地描述它吗? 您也可以将详细信息发送到我的电子邮件 young-zhao@ti.com

    BR、

    年轻