This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:连接到同一 GPIO 的多个使能引脚

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995259/tps62136-multiple-enable-pins-connected-to-same-gpio

器件型号:TPS62136

您好!

我想知道使用相同或仅使用1个 GPIO 控制3个此类电源的最佳方法是什么。
我们的应用使用 TPS62136中的3个来提供不同的电源轨、我们希望通过使能引脚打开/关闭它们。 我们需要同时打开和关闭它们、因此最好我们只为此使用1个 GPIO。

每个使能引脚上有单独的上拉/下拉电阻器?
靠近 GPIO 的2:1上拉/下拉电阻器?
3.在这种情况下,是否有其他建议使用的 IC 或电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以将所有 EN 引脚连接在一起、因为它们是高阻态输入、并将它们连接到 GPIO。  

    谢谢、

    模块