This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:TPS7A4001压降电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161379/tps7a4001-tps7a4001-dropout-voltage

器件型号:TPS7A4001
输入端的电压为70V。
我在 tps7a4001稳压器的输出端放置一个 NPN (PHPT61006NY)、以获得更强的电流。
空载空闲 LDO 正常工作。
输出端放置一个1k 欧姆的负载。 输出电压崩溃;它从61V 变为50V。 甚至 FB 也从1.18V 变为0.96V。
这种行为是否正常?
提前感谢您。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasri、

    [引用 userid="540509" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161379/tps7a4001-tps7a4001-dropout-voltage "]我在 tps7a4001稳压器的输出端放置了一个 NPN (PHPT61006NY)以获得更强的电流。

    当您在输出端说 LDO 时、您的意思是 LDO 连接到 NPN 的集电极或基极吗?

    如果它连接到 NPN 的基极、则 LDO 几乎充当 基极驱动器电路 、使用它产生的小电流为输出产生大电流。 但是、此配置不允许负载看到 LDO 的优势。 输出电压调节、PSRR、低噪声等

    如果它连接到 NPN 的集电极、那么您只需在输入到输出之间添加额外的压降、不允许更多电流流动、因为 LDO 具有内部电流限制、并将提供高达该限制的电流来调节 VOUT。 现在、您使用的负载应该为61mA、低于该器件的 ILIM。 但是、它超出了此器件的建议运行条件。 如果您看一下电流限制、最小电流限制规格为51mA。 这意味着器件可能会进入电流限制条件、因此输出会因此而折叠。

    FB 降至0.96V 是一个很好的迹象、因为它与50V 的 VOUT 设置保持一致、因此器件在内部调节至正确的值

    如果您将负载降低至~30mA、器件是否会稳定在61V?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    实际上、LDO 的输出连接到 NPN 的基极。
    对于小于50mA 的负载、LDO 可完美地将电压稳定在61V。
    对于200mA 的负载、输出电压开始碰撞。
    如果我将 NPN 晶体管替换为 N 沟道 Mos、
    这可以解决问题吗?
    谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasri、

    该器件的输出电流限制为50mA、一旦超过50mA 的负载电流、输出将不再符合数据表条件、它将崩溃。 为了使 LDO 调节其输出电压、您需要使 LDO 提供的负载小于或等于其内部包含的50mA 限制。 (或遵循以下串联电阻指标以维持 LDO 稳压) LDO 只需连接到 BJT 基极和 COUT、而不是直接连接负载、以便 BJT 在 LDO 提供的电流基础上提供额外电流。 在这种情况下、LDO 上的负载也会强制 IOUT 超过电流限制、然后器件通过降低 VOUT 来降低电流限制。

    https://www.ti.com/lit/an/sbva015/sbva015.pdf?ts=1665773751390&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本应用手册还详细介绍了如何在输入侧正确设置 NPN。 在您的用例中、使用的串联电阻对于您的电路尝试限制 LDO 必须提供的总电流非常重要。 通过放置正确的串联电阻、您将能够限制流经 LDO 的电流、同时仍然获得 LDO 的调节属性。

    此致、

    John