This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:在 UCD3138ACCEVM149的 DPWM 测试点上看不到 PWM 信号(没有 EVM150)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138A, UCD3138, FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995105/ucd3138accevm149-i-cannot-see-the-pwm-signal-on-dpwm-test-point-of-ucd3138accevm149-without-evm150

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138AUCD3138FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

您好!

 

我购买了 UCD3138ACCEVM149来评估 UCD3138A 芯片的软功能。

 我下载‘LLCHBFirmware-1.2’文件。

‘,其文件“UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.x0”可下载到 UCD3138ACCEVM149并正常运行。 ‘我们可以通过‘FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO’来观察和配置它。

通过 FUSION-GUI、我可以使用 memery dubuger 读取或写入寄存器。

第一步、我只想确认电路板是否正常工作、并想知道我是否可以通过重写寄存器来更改 PWM 信号。

但是、当我想观察 PWM 信号时、在 DPWM0~3A 或 DPWM0~3B 的测试点没有发生任何变化。

然后,我还下载[HSFBFirmware-1.1],结果是一样的。

我不知道有什么调试方法。  

或者是否需要设置 EVM150的运行?

请帮助解决此问题吗?

谢谢!

吴晓峰