This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39:不能#39;t 调节正常

Guru**** 2504625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160565/tps7a39-tps7a39-doesn-t-regulate-properly

器件型号:TPS7A39

我对 TPS7A39稳压器有一些问题。 根据数据表、VNR/SS 内部基准电压介于1.17V 和1.208V 之间。

但我在电路板上测量的电压为4.4V (IC 批次1)和1V (IC 批次2)。 我不确定问题是什么。

我在之前的布局(不同批次的 IC)中使用过它、一切看起来都很好。 我复制了相同的电路、IC 未按预期正确调节。

它们的输出电压不是6V 和-1V、而是11V 和-11V、几乎与输入电压相同。

使用不同批次构建的两个 IC 在同一启动过程中进行了测试。

另外构建了5个 TI93J P49D IC、显示了相同的 Vnrss (4.4V)。
我从外部馈入1.2V 到引脚 NR_SS、然后 IC 输出正确的电压(大约6V 和-1V)。
我重复同一过程到第二个 IC (从外部馈送1.2V 到引脚 NR_SS)、IC 输出正确的电压10分钟。 正输出电压上升至11V、但负输出电压仍保持在-1V。
您如何解释这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这看起来非常像损坏的器件。 Vnr/ss 的最小值和最大值在最终测试中进行测试、因此当它离开 我们的制造工厂时 、我们知道它介于1.172V 和1.208V 之间。

    1.您在任何时候都看到负极侧出现故障了吗? 它未连接到内部带隙 Vnr/ss 引脚、因此、如果从未发生故障、我们知道故障点位于内部基准上。

    [引用 userid="540252" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160565/tps7a39-tps7a39-doesn-t-regulate-properly "]使用不同批次构建的两个 IC 在同一启动过程中进行了测试。

    2.当您说不同批次的 IC 时、您是否意味着完全相同的器件 TPS7A39来自不同的晶圆批次?

    [引用 userid="540252" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160565/tps7a39-tps7a39-doesn-t-regulate-properly ]我重复了相同的过程到第二个 IC (从外部馈入1.2V 到引脚 NR_SS)、IC 输出正确的电压10分钟。 然后、正输出电压上升到11V、但负输出电压仍保持在-1V。[/引述]

    3、正输出仍然由1.2V 外部驱动、器件未调节至6V?

    4.4V 的高 Vnr/ss 将导致输出在大约22V 时设置为大约4倍的大电平、因此输入为~11V 时、通流器件将完全导通。 误差与 Vnr/ss 内部带隙基准有关。 该器件尝试调节至22V、但未提供足够的输入来达到该电压、因此被完全驱动。

    在第二种情况下、导通器件出现故障、因为输出恰好跟随输入、这意味着导通器件很可能已损坏。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您在任何时候都看到负极侧出现故障了吗?

    当 TPS7A39 (使用相同生产代码 TI93J P49D 的5个不同 IC)首次通电时、正输出为11V、负输出为-11V、测量 Vnr/ss 为4.4V。  

    2.当您说不同批次的 IC 时、您是否意味着完全相同的器件 TPS7A39来自不同的晶圆批次?

    同一器件 TPS7A39、生产代码  TI93J P49D

    3、正输出仍然由1.2V 外部驱动、器件未调节至6V?

    IC 从外部驱动至1.2V。 正极侧首次调节至6V、10分钟后电压上升至11V、并保持在该电压范围内。 负极侧保持在-1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kheng、

    是的、我忘记了缓冲器引脚的功能、它确实与 Vref 建立了连接、Vref 通过低侧反馈网络进行缓冲并与 GND 进行比较。

    在器件以11Voutp 和-1Voutn 运行的条件下运行。 即、负极侧正常工作、而正极侧未正常工作、Vbuf 的作用是什么? 有一个从 Vbuf 到 Vnr/ss 的偏移电压的内部规格、大约为<|10mV|。 如果 Voutn 正在调节、但 Voutp 未调节、我怀疑该缓冲器电压超出规格、与器件出厂前测试时看到的情况不同。

    您可以 分享 原理图吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Vbuf 的电压几乎与 Vnr/ss 的电压相同、即1.22V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kheng、

    如果 Vbuff 和 Vnr/ss 都处于正确的电压、但只有负电源轨进行调节、则导通器件不工作。 正如您所见、当 VOUT 突然停止调节并跟随 VIN 时、这会表现为故障。

    查看您的原理图、我看不到任何令人关注的问题、因为您已经成功地使用了此原理图、这一点很有意义。

    在启动期间的任何时候,是否有一个可将 INP 连接至>12V 电源轨的序列或测试程序?

    或者、nr/ss 的布线是否接近在器件测试或处理期间可能超过 VINP 的电压轨?

    我将与管理层讨论、看看这是否是一个完全批次故障问题、因为您的原理图或设置目前似乎没有问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的解释。

    +12V 是电路板上可用的最高电压。 浪涌电流是否会损坏 IC、因为没有限制电流的串联电阻?

    我的主要问题是我们所使用的所有板、所有稳压器的 Vnr/ss 均超出数据表中列出的电压容差。 因此、我们无法在应用中安全地使用稳压器。

    如果您愿意并希望执行 IC 表征或进一步测试、我可以向您发送从电路板上移除的一些稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kheng、

    NR/SS 上有10nF 的电容定义了软启动功能、而输出侧电容上有10uF 的电容、因此我认为浪涌不是吹部件的问题。

    让我们并行执行两项操作。

    [报价 userid="540252" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160565/tps7a39-tps7a39-doesn-t-regulate-properly/4366907 #4366907"]如果您愿意并希望执行 IC 表征或进一步测试、我可以向您发送从电路板上移除的一些稳压器。

    1) 1)使用以下链接开始退货流程:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    2) 2)如果可以、最好在当前板和旧板上看到 ABA 交换。 我知道原理图是完全复制的、但如果您可以获取已知良好的器件、将其从已知良好的电路板上取下、然后将其放置在新的故障电路板上、以测试其是否仍然正常工作、 然后将其重新放置在原电路板上、以确保其仍然正常工作。 同时取出出现故障的器件并将其放置在已知正常的电路板上、查看其是否进行了调节、然后将其重新放置在发生故障的电路板上、查看其是否再次进行调节或未通过调节。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最好执行 ABA 交换。 但是、我们目前不可行、因为我们没有专业知识/工具来拆除和转售内部的稳压器(WSON-10器件封装)。

    无论如何、我已经提出了将3个 IC 返回用于故障分析的请求。

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kheng、

    好的、我将关闭此帖子、因为此时在没有 ABA 交换的情况下无法执行进一步的操作。 故障分析过程将找出问题的原因

    此致、

    John