This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 和 UCD3138A-Sunflower 有何`s

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD7138, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993358/ucd3138a-what-s-the-difference-between-ucd3138a-and-ucd3138a-sunflower

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD7138UCD3138

您好!

在[LLCHBFirmware-1.2]中、有一个 UCD3138A 和一个 UCD3138A-Sunflower。

请告诉我函数 这两个值之间的`s 差异 是什么?

因为我在网上发现了任何有关向日葵的信息。

谢谢!

吴晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向日葵是 UCD7138。  它是一款具有自适应死区时间调节功能的栅极驱动器。  它可与所有 UCD3138系列 A 系列器件中的数字硬件配合使用、以优化某些拓扑中的死区时间。  搜索 UCD7138、您将找到相关信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认,我猜到的是什么,因为代码仅在 DTC 时才不同:)

    顺便说一下、  

    是否有任何文档可以解释 代码 [LLCHBFirmware-1.2]的详细信息。

    这将节省我学习的大量时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小芬,如果你给我一个朋友的要求,我可以给你一个链接到我们有的一个旧的未发布文档。  它不是最新的、但我相信它会有所帮助。  很抱歉我错过了您的请求。  出于某种原因、我错过了一些通知。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bower、  

    非常感谢您的善意帮助、我向您发送了朋友请求、请确认。  

    我很期待这份文件。