This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:禁用电池电源

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994630/bq24725a-disable-the-power-source-from-battery

器件型号:BQ24725A

你(们)好

我在 iMX 处理器上的 Linux 中使用 bq24725a、只是想知道是否可以在不插入适配器的情况下禁用电池电源(BATDRV)?

从数据表中、我发现只有在检测到适配器时、我们才能切换电源。 我尝试读取电池电压、如果电压低于某个电平、即使没有连接适配器、也将其关闭。

此外 、学习模式未按预期工作。 如果我插入适配器、电源就会从电池切换到适配器、但电池电量高于我设置的电池电量耗尽阈值70%。 是否假设继续使用电池电源、直至电压低于70%?


此致、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     

    当适配器不存在时、BATFET 保持导通状态、以便电池为系统负载供电。 在这种情况下、BQ24725A 不能选择手动关闭 BATFET。

     

    关于在移除适配器并重新插入后退出学习模式的器件、这可能是由于移除适配器后 ACDET 下降至低于0.6V。 请注意、ACDET 必须高于0.6V 才能使 SMBus 通信有效。 当您移除适配器并将其插回时、寄存器设置将重置为默认 POR 值、因此学习模式将被禁用。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复。

    我能否为 电池电量设置阈值、如果电池电量低于该阈值、即使没有交流电、它也会关闭电池以节省电池电量?

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     

    需要从外部控制电池过放电保护。 许多电池组都配有保护器电路、当电池电压过低时、该电路将断开并断开电池与负载的连接。 如果您的电池组没有此功能、请查看下面的 TI 电池保护器 IC。 如果您对电池保护器 IC 有疑问、请创建标题中包含器件型号的新 E2E 主题、以便电池保护器团队为您的问题提供支持。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html

     

    此致、

    Angelo