This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-EP:在 FPGA 编程期间禁用复位脉冲

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813K33-EP, TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161677/tps3813k33-ep-disable-reset-pulse-during-fpga-programming

器件型号:TPS3813K33-EP
主题中讨论的其他器件: TPS3813

我有一个 TPS3813K33-EP 来管理 FPGA 的异步 nRESET 输入。 我的代码还会生成一个 WDI 脉冲以定期复位看门狗计数器。 FPGA 供应商建议在 JTAG 编程操作期间不要将 nRESET 输入引脚置为有效、以免损坏配置。 但是、当 FPGA 处于编程阶段时、不再生成 WDI 复位脉冲、因此 TPS3813K33会将 nRESET 引脚置为有效。 在我的 FPGA 处于编程状态时、是否可以停止将 TPS3813K33 nRESET 输出置为有效?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    遗憾的是、TPS3813没有 WD 禁用功能。 如果仍然可以、我建议在 nRESET 和 FPGA 之间添加一个2引脚接头和短接插座。 在编程过程中拆下塞子、并在正常操作过程中安装塞子。  

    Jesse