This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:TFT LCD 稳压器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65105, TPS65100, TPS65141, TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995052/tps65105-tft-lcd-regulator

器件型号:TPS65105
主题中讨论的其他器件: TPS65150TPS65100TPS65140

先生、您好、可以帮助推荐 TFT LCD 稳压器。 我已检查 TPS65105。 但电源序列无法满足我的要求。 按照我的 LCD 规格、上电序列应为3.3V (10mA)->VGL (-7V、1mA)->AVDD (10.4V、50mA)->VGH (16V、1mA)。但是 TPS65105无法满足此序列要求。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 和 AVDD 序列可由外部输入信号 EN/ENR 控制、但在我们的所有 LCD 偏置器件(例如 TPS65100/101/105、TPS65141/145、TPS65150)中、AVDD 首先出现在 VGL 之前、因为 VGL/VGH 来源于 AVDD 电源。 一种可能的解决方案是在 AVDD 电源和负载之间放置一个负载开关、并在系统中控制此开关、以便在 VGL 出现后打开。

    此致、

    辽卡特