This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337KTTR

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337-N, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160363/lm337-lm337kttr

器件型号:LM337

您好!
很高兴与您联系、

 

对于线性稳压器 LM337KTTR、我们在以下情况下使用它:
VIN=-5V、
VOUT =-3.3V、
R1=120R、R2=196R、所有电容值均遵循建议电路。
您是否有一些数据可以告诉输出电流?  

所需的最大负载电流约为50mA、我们期待收到一些证据、证明您的侧输出电压稳定。
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    我想验证您的 Cin 是否为1uF 固态钽电容器、Cout 是否为1uF 固态钽电容器? 或者它们是不同的价值和材料吗?

    输出电流取决于输出负载。 由于 LM337KTTR 可处理高达1.5A 的电流、因此您所需的负载电流将处于此 LDO 的规格范围内。  

    请提供电容器数据、以便我可以研究获取此 LDO 的输出稳定性数据。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres,

     

    非常感谢您的反馈、

    这是应用电路、对于输入电压电容器和输出电容器、我们都使用陶瓷电容器。

    GRM21BR61E106KA73L

    数据表链接: GRM21BR61E106KA73_01A-1714905.pdf (mouser.cn)


    0.1 μ F:

    GRM033C71C104KE14D

    数据表链接: GRM033C71C104KE14_01A-1981726.pdf (mouser.cn)

     

    我的问题是 Vin-Vout=-1.7V、不在建议的范围内、它是否会影响在 ILOAD=50mA 的条件下生成稳定的-3.3V 电压?

     

    此外、我在 TI 网站上找到了用于 LM337-N 的 PSpice 模块、但未指定用于 LM337KTTR。

    您能否帮助为 LM337KTTR 提供 PSpice 模块?

     

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    高子安(μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    对于电容器 、请注意我之前评论中的建议、这是为了实现输出稳定性。 此外、 关于 Vin-Vout、 这取决于负载电流、 数据表中提到的建议值在 Iout=1.5A 时计算得出。

    有关不同温度和负载电流下的压降、请参阅此 LM337-N 图。 请注意、LM337-N 具有与 LM337相似的功能。

    通过查看20mA 曲线、您可以看到、在25C 时、压降略高于1.5V。 在您的应用中、您的输入到输出电压差似乎不应使您的器件处于压降状态。 但是、为了实现稳定的输出、请查看 数据表中提到的推荐非陶瓷电容器。

    此外、由于 LM337-N 具有与 LM337类似的功能、PSpice 模型应具有足够接近的近似值。

    此致、

    安德烈斯