This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:4通道电路(II)中的不同输出信号

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993483/lm3409hv-different-outputs-signals-in-a-4-channel-circuit-ii

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

很抱歉我对这个问题的相关问题的回答延迟了。

我一直在电路中来回走动(试图解决相关问题的问题)、似乎我有一些不同的输出和信号、至少就我记忆中的情况而言、没有任何值得注意的变化。 无论如何、输出信号远不是正确的。

正如我在另一个问题中所说的、

  • 每个通道中的 LED 负载为: 4个 LED、采用2个并联串(2个串联的 LED + 2个串联的 LED)。 它设计用于2.5A POR 灯串(每通道5A)、输入电压为12V、输出电压为7。 8伏
  • EN1和 EN2分别选通通道1和2以及通道3和4 。 该信号的宽度为100Hz、500us-2ms、具体取决于应用

电路与相关问题相同

通道1的差分节点中的输出电压和不同电压如下所示

输出电压:

COFF 节点:

UVLO 节点(当 EN1=0V 时、V_UVLO=1.3V;当 EN1=12V 时、V_UVLO=2.1V:

不知道发生了什么。 有人可以指导、请吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    首先、我将列出我之前的答案、然后我尝试提出更多问题:

    "您好、Gonzalo、

    您将什么连接到负载电路的输出?  它们是否都相同?  负载上是否有任何电容?

    您是否有电流探头来查看负载电流是什么样的?  这些是电流调节器、因此输出电压将是负载允许的任何值。  如果它有点低且电流正确、则它运行正常。  sal1看起来像一个方波、sal2看起来像在对电容器进行充电和放电、如果电流非常低、它可以这样看起来。  sal3和 sal4具有非常低的输出电压。  输出电压需要足够高、以便关断计时器工作。  如果不超过1.243伏、则会进入最大关断时间。  此外、当发生这种情况时、还要查看输入电压、以确保其稳定。  

    此致、"

    新问题:

    您的电流感应电阻器值是多少、我无法在您的原理图上读取它?  是0.091欧姆吗?  如果是这样、我在600KHz 下获得大约2.7A 峰值和2.6A 平均开关。

    您可能需要更改电压/除法以获得更高的分辨率。  如果 UVLO 为1.3V、则应打开或关闭 UVLO、因为 UVLO 阈值为1.243V。

    如果您可以放大 Coff 电压、您可以看到它是否达到1.243V、以及它是否在输出高电平时进行开关。  我将再次更改伏/分频以获得更高的分辨率。

    第一张图片看起来是在最大关断时间模式下运行的。  输出电压在大约300us 时有一点尖峰、然后输出在该值之后上升300us (似乎是两个最大关断时间)。  LED 上是否有电容?  负载上是否有电阻?  负载实际上是 LED 还是其他负载?  输出连接是什么样的?  您是否已使用实验室电源为 LED 供电、以查看它们之间的电压是多少?

    放大尖峰和 Coff 可以显示您是否获得完整的导通脉冲。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    我将尝试解答您的问题。

    不、我目前没有电流探头、至少无法轻松获取

    LED 灯串无电阻、无电容。 我并行连接2个灯串、每个灯串有2个 LED。 没有更好的了

    Rsns 为0.91、正确

    关于 UVLO voltaje: 这是 UVLO 形状的样子。 当 EN1关闭时、放大比以前多的内容、打开时为1.64

    关于 Coff 脉冲:当 EN1关闭时、它为0V (噪声)。 当 EN 导通时、Coff 的电压为728mV、该电压正在下降、直到 达到1.34V 的"尖峰"、不知道原因  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    感谢您提供此信息、UVLO 似乎是正确的级别。

    您能否同时查看 VCC?  您还能查看栅极波形引脚6和开关节点(连接到 MOSFET 和二极管的电感器连接、原理图上电感器的左侧)吗?

    如果没有输出电容、则可能会出现前沿消隐问题。  您必须放大以查看栅极/开关节点脉冲的宽度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    当然:

    VCC 在12V 电压下看起来几乎平坦、但在每个脉冲内的"最终峰值"时刻有一些噪声峰值(黄色线 SAL1、蓝色线 VCC)

    引脚6如下所示: (黄色线 SAL1、蓝色线 PIN6

    在脉冲的第一部分、引脚6大约为780mV

    在脉冲的第一部分、基本上没有栅极脉冲。 在脉冲的第二部分、我有4.8us 导通、1us 关断  

    最后一个问题。 开关节点与引脚6完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    这可能会令人困惑、因为这是一个 P-FET 驱动器。  关断时、MOSFET 栅极应处于 Vin、在这种情况下为12V (如果存在电感器电流、开关节点应接近低于零伏的二极管压降)。  当打开时、它应该大约为6V、VCC 电压(开关节点应该为12V)。

    如果输入电压为12V、第一张图片应约为6V、请确保您看到的是引脚9。

    第二幅图栅极驱动器引脚6导通时应处于12V、电压变为6V (示波器以 GND 为基准)。

    第三张图片看起来不是栅极波形、引脚6。  如果更简单、您可以查看 MOSFET 的栅极。

    第四张图片显示了 LM3409在几个最大关断时间脉冲之后的运行情况。  通常、这种情况发生在输出电容无法为 Coff 充电至1.243V 的情况下、在其运行时、似乎存在前沿峰 值电流跳闸脉冲(导通时为窄脉冲)。

    第六幅图片、栅极引脚6看起来不应像开关节点、它应在导通时从12V 拉至6V、并在关断时返回12V。

    MOSFET 似乎没有太大的 Qgate 来防止错误的电流跳闸、也许布局会导致电流感测问题。  您使用的 PCB 层数是多少?  如果您可以将时基设置为100ns 并在第一个开关节点脉冲上触发、您可能会看到115ns (典型值)的非常窄的脉冲。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、  

    我选择 Vin 代替 Vcc、而选择开关节点代替栅极脉冲。 这些是图形:

    VCC (您说得对、6V)

    引脚6、并在脉冲中提供详细信息。 (从6V 到12V)。 我们已经注意到 、在 EN1 =导通期间、存在一个较大的延时(600us)、我基本上没有该栅极脉冲

    脉冲时间详细信息。 从5us (开)到1us (开) aprox

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    VCC 看起来正常。  如果您看第二张图片(蓝色轨迹)、您可以看到非常窄的脉冲、如果您放大该脉冲、我会怀疑它大约为115ns。  我们将在300之后再进行一次。  600us 时、LM3409开始运行。  最长关断时间为300us。  如果 Coff 未达到1.243伏、则会发生这种情况。  如果输出电压未上升(与大输出电容器常见)、则它无法达到1.243伏、但也可能是由最小导通时间脉冲引起的、因为输出端的能量不多。

    在您的最后两张图片中、您可以看到前两张导通脉冲、这很好。  接下来的两次尝试似乎是最短导通时间。  这可能是由 MOSFET Qgate 过高引起的。  这个低于30 nC、因此应该可以。  接下来是布局。  此电路是否位于单层 PCB 上? 两层印刷电路板还是试验电路板/原型电路板?  如果电流感应路径中存在电感、则峰值电流感应比较器可能会误跳闸。

    作为实验、如果 Vin 为稳定的12V、则可以在 Coff 和 Vin 之间放置50K (49.9K 为1%值)。  这将允许 Coff 充电至1.243V。  真正的解决方法是弄清它为什么只提供最短导通时间、第一步是查看导通脉冲开始时的宽度(在它运行前600us)。  我认为这就是您设置触发点的位置(靠近左侧的第二个分部)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    脉冲宽度大约为330ns、而不是115。 有什么用吗?

    您是对的、Coff 在脉冲期间不会达到1.243、至少直到 EN 信号结束(之前注意到了该布线): 当 EN1关闭时、它为0V (噪声)。 当 EN 导通时、Coff 的电压为728mV、该电压将不断下降、直到 达到1.34V 的"尖峰"、  

    布局:这是一个2层电路。 如果私人中介需要、我可以分享布局的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于我可以做什么的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    什么是二极管 DZ1-DZ4?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    型号为 B520C-13-F  5A 20V        Diodo、B520C-13-F、5A、20V、DO-214AB (SMC)、 2-Pines | RS Components (rs-online.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    似乎二极管不会成为问题。 电流感应电阻器的器件型号是多少?

    我将首先查看电流感应电阻器的器件数据表、如果电阻器正常、您可以尝试以下方法。

    我不确定您能否做到这一点、看看电流感应电阻器上的电压。  在验证示波器接地是否与您的电路接地隔离之后、我只使用示波器的一个通道并将示波器接地连接到电阻器的 Vin/CSP 侧。  然后测量负斜率上触发的 CSn 电压、因为它将是100mV 的负电压(主要测量电流感测电阻)。  示波器探针连接必须是低电感连接(不能使用示波器接地引线)。  您可以在线搜索方法来执行此操作。  如果您看到示波器探头接地桶形触点的卷绕导线、您就会知道您是否找到它。  在"弹簧钢丝示波器接地"上搜索以获得一个想法。  这可以通过用实心导线缠绕在示波器探头的接地管上来实现(在拆下将接地导线固定在上的塑料部件之后)。

    您尝试查看的是、流过电阻器的电流是否导致电压跳闸峰值电流阈值。  它看起来应该像电压上升到峰值电流阈值、但我怀疑它有一个前沿电流问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将尝试这样做。 我以前从未这样做过,但我将尝试

    您能告诉我、对于前沿问题、您的意思是什么? 它是什么?solución 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    首先、我想获取电流感应电阻器器件型号、它可能与此相关。  如果您有这些层的 pdf 图、我也可以查看它。

    我询问二极管的原因是查看使用了哪种二极管。  如果是慢响应二极管、则可能会出现大型二极管恢复、导致电流流经电流感应电阻器、从而使峰值电流阈值跳闸。  如果电流感应电阻器路径中存在电感、也会发生这种情况。  如果它过早触发、则不会达到调节、在您的情况下、它实际上需要几个脉冲才能启动、因此延迟为600us (两个最大关闭时间)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查 PCB 供应商的确切参考。 它应该是具有下一个特性的电阻器

    电阻器,0.091欧姆,1%容差,2512尺寸,1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gonzalo、我需要器件型号来了解它是什么类型的电阻器、薄膜电阻器或线绕电阻器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切参考是  TMLM3ADR091FTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    您是否有时间查看?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    它不是线绕、因此应该很好。  您能发送电路板两层的 pdf 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    感谢您发送布局。  遗憾的是、布局看起来很可能是导致这种情况发生的原因。  LM3409的旁路电容器不靠近 LM3409。  您的接地回线实际上在第二层上被破坏、并且没有太多的过孔将上部接地层连接到下部接地层。  电流感应电阻器的走线很长、会穿过电路板的嘈杂区域。  电流感应电阻器和 LM3409应靠近放置。  请查看数据表和 EVM 第37页的11.1、以获取布局应是什么样的。  您可以尝试将旁路电容器放置在靠近 IC 的位置、使其具有最小的电感环路、以查看它是否有所改进、但仍存在可能拾取噪声的长电流感应线路问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    我这边有一些问题。  

    -使用旁路电容时,您指的是 CF1、CF2、CF3和 Cf4? 或任何其他电容器? 我看到它们接近 Lm3409

    关于接地回路、您只是说我两层之间的过孔很少、或者后面还有其他问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    C8、C9、C10和 C11是用于生成 VCC 的 Vin 的高频旁路。  VCC 在 MOSFET 的栅极导通时从其获取电流脉冲。

    电流感测信号的回路下方没有直接返回路径、因此形成了电感拾取环路。  由于顶部有一些接地平面、因此可以通过通孔将电流穿过它、从而缩小环路。  开关产生的 di/dt 将在具有电感环路的导体上产生电压。  如果您查看来自电流感应电阻器的布线、则其下方应有一个返回接地。  如果观察您的接地并沿电流路径返回、您将看到它会相对于电流感应信号创建一个相当大的环路。  电感器是否为非屏蔽式、它们看起来像是磁鼓类型?  如果它们未被屏蔽并且靠近这些迹线、它们也会由于磁场而在迹线上产生噪声。  然后、您将 MOSFET 置于附近或环路中、如所示。  这些部件是 di/dt 的来源。  实际上、LM3409应靠近电流感应电阻器和 Vin 旁路电容器。  开关环路也应很小。  如果电感器未进行屏蔽、则它们不应靠近电流感测线路。  电流感应线路应非常短、请参阅数据表和 EVM 示例。

    LM3409应靠近 RSNS1、RSNS2、RSNS3和 RSNS4、可能的位置为 Cin1、Cin2、Cin3和 Cin4。  Cin1-4的重要性低于 C8-11。  Cin1-4不适合抑制高频、因此 C8-11是您希望 C8-11靠近 LM3409的原因。

    此致、