This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:系统端电量监测计特性、适用于短休息应用

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161533/bq27510-g3-system-side-fuel-gauge-features-for-short-rest-applications

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1BQ27520-G4

您好!

 

我正在为单节锂离子电池应用使用系统端电量监测计。 该应用具有较短的休息时间、目前使用 bq27510-G3。 有一些较新的阻抗跟踪特性我对在我的应用中进行测试感兴趣。

 

两个问题:

  • TI 是否有办法在 bq27510-G3等较旧的监测计上实现快速 Qmax 更新等较新功能? 能够在我的电流系统中测试快速 Qmax 将非常有帮助。
  • 我看到较新的系统侧电量监测计(bq27520-G4和 bq27421-G1)具有快速 Qmax 更新功能、但是否有具有快速 OCV 功能的系统侧电量监测计?

 

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    较新的功能仅在较新的监测计上可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、我想多说、但我想问。

    根据我的第二个问题、我看到系统侧电量监测计具有快速 Qmax 更新功能、例如  bq27520-G4和 bq27421-G1、但它们没有快速 OCV 功能。 也许我在搜索中错过了这些内容、但是否有任何具有快速 OCV 功能(当前或近期计划)的系统侧电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Andrew、

    我不知道系统侧测量仪表是否有任何具有快速 OCV 功能的计划。