This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在不使用 OTP 的情况下写入数据存储器地址

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161871/bq76942-writing-to-data-memory-addresses-without-otp

器件型号:BQ76942

您好!  

如果 OTPW_EN 设置为0、这是否意味着当我处于 CONFIG_UPDATE 模式时、我不会对写入寄存器的数据进行 OTP 编程?

那么、进入 CONFIG_UPDATE 模式是安全的、我写入数据存储器寄存器的信息将不会 OTP 的?

感谢您的见解。

此致、  

Jess  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    OTPW_EN 位与将 OTP 写入配置寄存器无关。 如 BQ76942技术参考手册(请参阅 制造状态寄存器字段说明部分)中所述、这与在正常运行期间写入 OTP 有关。  

    BQ769x2校准和 OTP 编程应用报告介绍了在 CONFIG_UPDATE 模式下对 OTP 进行编程的步骤。

    此致、

    Matt