This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:Bq 空载电流超过4mA

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159287/bq3050-bq-no-load-current-goes-above-4ma

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

大家好、团队、

我已使用 BQ3050组装了新电路板。  

(2p4s)系列中连接了电池。 已上传校准和.senc 文件。

现在 ,在休息模式下,电池电流显示在4mA 至7A 之间,平均电流显示为5mA。

原因可能是什么?

1. 校准不当?

2.我使用1.2A 直流电子负载进行校准,而不是2A,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查是否有任何从电池汲取的实际电流。

    校准不当会导致此类问题。 确保在执行 Pack 电流校准之前完成 CC 偏移和电路板偏移校准。

    虽然我们建议在2A 时校准、但在1.2A 时校准不会导致静态电流读数、但在施加负载时会导致电流读数不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    [报价 userid="4931" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159287/bq3050-bq-no-load-current-goes-above-4ma/4358449 #4358449"]我会检查是否有任何电池的实际电流消耗。

    您能否详细说明...实际上我们如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电池的负极和 bq3050的 BAT-输入之间放置一个电流表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说,BAT-输入就是这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 这是 PACK -

    在电池之间连接电流表、并将其连接到原理图中的1N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    我也是这样检查的。 电流表显示1.5微安。 请参见下面的设置图像。

    我遵循以下校准步骤,使用了 BQEVSW 校准选项卡:

    1、经校准的电压和温度  

    2.运行库仑计数器偏移

    3.运行电路板偏移

    4.使用743mA 直流电子负载校准电流。

      

    现在,它显示了反向静置电流。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流表读数看起来不错。

    校准时拆下电流表。 这可能会导致这样的问题。 当用于校准的电流源/灌电流不是很稳定时、也会出现此类问题。 使用 mV 精确 SourceMeter。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    1.为什么显示负电流(-)?

    2.此外,我想知道,在休息期间,它在0到4mA 之间变化 ,这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减号是放电电流。 符号显示方向

    2.如果电流在测试期间发生变化,则必须有某种负载和实际电流消耗。 如果校准不正确、则电流将是恒定的

      死区参数是否为默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、设置为默认 值、死区参数为。

    测试周期表示负载已连接或已断开连接? 在本例中,电流在空载期间变化。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器也必须断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    需要知道的一件事是:如果从电量中取出电池 ,然后重新连接,我们是否需要重新校准/对 senc 文件进行编程? 我的意思是从所有8节电池连接断开电量监测 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    编程 senc 文件或数据闪存映像后、必须重新校准。

    如果拆下并重新连接蓄电池、则无需重新校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的。

    因此,在我卸下电池并重新连接电池之后,...当我开始充电时,充电电流显示为982mA,而实际充电电流为1.6A (按电流表)。  校准期间、根据实际电流测量电流是完美的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查负载是否消耗电流。 CHG 和 DSG FET 均导通。 请检查 BAT 和 Pack 是否正确连接。